This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C241:我能否仅使用陶瓷电容器进行去耦?

Guru**** 2686305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C124, DS90C241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953411/ds90c241-can-i-use-ceramic-capacitors-only-for-decoupling

器件型号:DS90C241
主题中讨论的其他器件:DS90C124

Hei、  

我们之所以使用 DS90C241和 DS90C124、是因为与设计不同的原因、但它确实非常适合这种情况。 我们并不是在利用所有通道、而是具有16MHz 的时钟频率。

我们使用它通过长距离光纤传输多个 UART 和 GPIO 信号。

根据数据表、去耦电容器应混合使用钽/电解质和陶瓷。 我的问题是、我们能否用具有相同电容的陶瓷电容器替代钽/陶瓷电容器?  

此致、

Rob Hoeks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    是的、只要满足器件的电源轨噪声规格、就可以调整建议的去耦电容器。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢您的回复! 这对我们有很大帮助。

    此致、

    Rob