This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206B:M-LVDS 的眼图模板

Guru**** 2924470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953501/sn65mlvd206b-eye-mask-for-m-lvds

器件型号:SN65MLVD206B

你(们)好

我的客户正在使用 SN65MLVS206B 设计 M-LVDS 背板总线、并需要测试最大信号速率。

对于收发器波形测试、BU 侧是否有 M-LVDS 的眼图模板?BU 侧 测试最大数据速率的方法是什么?

谢谢、致以诚挚的问候

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    M-LVDS 没有眼罩要求。 通常、对于大多数器件、您将需要看到至少100mV 的垂直眼图张开度以及大约0.75UI 的水平眼图张开度。  

    您可以参考此应用手册以了解数据速率测量: https://www.ti.com/lit/an/slaa845/slaa845.pdf 

    此致、

    I.K.