This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:消除 Surpise 问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810, DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952928/ds80pci800-surpise-removal-issue

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件:DS80PCI810

您好、Nasser、  

~先生,对不起,我的答覆太迟了。 所附的是原理图。

e2e.ti.com/.../BCB_2D00_PEM0003A_5F00_B01_5F00_CB_2D00_PEMS05_2D00_TY_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    已查看此原理图、请注意以下评论:

    1)。 请考虑在此应用中使用 DS80PCI810。 DS80PCI810具有更高的线性度。 这样可以获得更优的链路训练结果。 对于将 DS80PCI8xx 放置在靠近系统组件 Tx 引脚的应用尤其如此。 此外、该器件还与 DS80PCI800引脚兼容。

    2)。 正如原理图中所示、最好从最低的 EQ 和 DEM 设置开始。 然后、您可以根据需要微调这些设置。 最好使用 该器件的 IBIS-AMI 模型以及您自己的媒体参数进行仿真、如果这些参数可用的话。

    3)。 请注意、上电后、DS80PCI800需要从 EEPROM 读取配置。 BMC_DAT 和 BMC_CLK 用于将 DS80PCI800 I2C 通道连接到 EEPROM。 同时、PCA9545也连接到 EEPROM。 只需确保没有争用。

    4)。 PRSNT#信号通过1K 欧姆电阻器连接到 GND。 最好将此信号连接到 PCIe 复位(高电平有效)或电源正常信号、以使器件与 PCIe 接口同步。

    5)。 最好选择启用 SMBus 从模式或主模式。 这将允许使用 SMBus 控制器读取和写入寄存器。

    此致、Nasser