This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:阻抗驱动

Guru**** 2812125 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303, LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953539/lmh0303-impedance-driving

器件型号:LMH0303
主题中讨论的其他器件: LMH0302

大家好、

我对 LMH0303 SDI 电缆驱动器有疑问。 对于我的客户来说、驱动75欧姆单端同轴电缆非常有效。 我的问题是、它是否可用于驱动150欧姆差分双轴电缆? 当然、还对输出网络配置进行了一些修改。

提前感谢您!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    是的 LMH0303或 LMH0302器件系列可驱动150 Ω 差分电缆或布线阻抗。 该器件的内部是平衡差分驱动器。 然后、使用外部端接来使器件能够驱动75或50欧姆单端或150或100欧姆差分。

    此致、、、Nasser