This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:关于 TPS65988的 USB 数据引脚

Guru**** 2927760 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953503/tps65988-about-usb-data-pins-of-tps65988

器件型号:TPS65988

尊敬的先生/女士:

我对 TPS65988上的 USB 数据引脚有疑问。 对于不符合 PD 标准的器件、这些引脚似乎用于激活 BC 1.2。 如果 不支持 BC 1.2协议、我们是否可以将这些引脚保持未连接状态?

谢谢、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    是的、D+/D-引脚主要用于 BC1.2。 我认为、如果您将它们保持断开状态、这是可以的。

    谢谢、

    哈里