This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:与3.3V MCU ULPI 接口 CAN#39;t 接口。

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953307/tusb1210-can-t-interface-with-the-3-3v-mcu-ulpi-interface

器件型号:TUSB1210

你(们)好

考虑到 TUSB1210的1.8V VDDIO、如何连接到3.3V MCU 的 ULPI 接口、如 STM32?

竞争对手是 USB3320、由于 USB3320的最大 VDDIO 电源为3.6V、因此可与3.3V MCU 连接。

您对此机会有什么建议吗?