This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66120:TPS66120

Guru**** 2909960 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS66120, TPS66121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953290/tps66120-tps66120

器件型号:TPS66120
主题中讨论的其他器件: TPS66121

您好!

数据表中提到的 Vt+和 Vt-百分比。 它是使能 VIH 和 VIL 参数吗?  

注意:默认情况下、我们的 PD 控制器使能输出引脚为1.8V。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subhirree、您好!

    使能引脚(EN)所需的逻辑电平取决于您选择的器件型号。 TPS66120为3.3V 逻辑、TPS66121为5V 逻辑。

    由于您使用的 PD 控制 器具有1.8V 的逻辑电平、因此您需要一个电平转换器(例如、如果您使用 TPS66120、则需要从1.8V 到3.3V 的电平转换器)。

    请注意、VIN 是为 TPS66120内部逻辑供电的可选电压。如果 VIN 不存在、则内部逻辑和 VLDO 将由 VBUS 电压供电、电压将为3.3V。 这称为"无电电池模式"、并假设所有电源都来自 VBUS。 有关详细信息、请查看数据表中的第7.3.4节"电源管理和监控"。

    此致、

    何塞