This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330G:共模扼流圈说明

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952997/tcan330g-clarification-of-common-mode-choke

器件型号:TCAN330G

您好!

在 TCAN330G 的评估板(TCAN EVM 用户指南)中没有可用的评估板。请共享相同的 BOM 或共享用于 EMC 环境的 L1共模扼流圈的器件型号。

此致

库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    我认为 EVM 上的器件代表通用封装、BOM 中不包含器件型号。 这些器  件的一些常用扼流圈为 ACT45C-510-2P、ACT45B-510-2P 或该系列扼流圈的其他值。 您选择的电感值将取决于 您预期的噪声大小以及需要衰减的噪声大小。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清