This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:SDA 和 SCL 波形的上升/下降沿不符合预期

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TXS0102, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953288/tca9406-rising-falling-edge-of-sda-and-scl-waveform-doesn-t-meet-expectation

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件: TXS0102TCA9803

你(们)好

我们在项目中使用了几个 TCA9406、目前我们的客户强调上升/下降沿的波形不符合预期
(似乎有尖峰和肩部),SDA/SCL 从 G/F 到 MCU 的伪差 smbus (请参阅随附的波形)
您能给我们一些建议,如何改进吗? 我们的客户希望上升/下降沿波形单调下降


art.esmbus ->G/F (host_3V3)->TCA-9406 -> MCU (device_1.8V)


此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于上升沿、预计上升缓慢、随后急剧上升、因为只有一段时间后才会触发边沿加速器。 请参阅 使用 TXS 型转换器进行电压转换的指南 (TCA9406是一款经过重新标记的 TXS0102)。

    其他问题看起来像反射和接地反弹。 这在经过长迹线和连接器时可能是不可避免的。

    您实际上不需要 MHz 转换器;像 TCA9803这样速度较慢的转换器可能会有更少的问题。 在 I²C 情况下、类似这些的短峰值对于 μ C/SMBus 没有问题。