This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从直流到3Gbps 的1:N LVDS/CML 缓冲器

Guru**** 2983110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001, DS25BR150, DS25BR204, SN65LVDS108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952993/1-n-lvds-cml-buffer-from-dc-to-3gbps

主题中讨论的其他器件:DS90LV001、 DS25BR150、 DS25BR204、 SN65LVDS108

大家好、

我正在寻找适用于 LVDS 和 CML 的1:N 扇出解决方案、如下面的 DS90LV001。 它需要高达3Gbps。 我查看的是 DS25BR150、但它具有不能并行的内部终端。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

     您可以将 DS25BR204用作1:4中继器。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、I.K.

    客户需要高达1:8的缓冲器。 它们希望使通道间偏差在100ps 以内。 我们有该部件吗?

    BTW、在哪里可以找到 DS25BR204的.AMI 模型?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我们拥有的唯一一个1:8缓冲器是 SN65LVDS108、尽管它只支持高达400Mbps 的数据速率。 偏斜看起来也比 DS25BR204差。

    DS25BR204没有.AMI 模型可用、只有 IBIS 模型可用。 未为 LVDS 器件创建 AMI 模型。  

    此致、

    I.K.