This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9511和 TCA9617系列连接

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953008/tca9617b-tca9511-and-tca9617-series-connection

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件:TCA9511A

您好!

您能否帮助确认 TCA9511和 TCA9617是否可以串联?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾夕法尼亚州、

    您的问题中有很多"如果"。 这些器件可以串联设置、但仍有设计注意事项。

    例如:

    您是否使用用于热插拔 TCA9511A 的背板? SDAIN 和 SCLIN 侧需要面对背板、TCA9617B 需要位于电路板侧- SDAOUT 和 SCLOUT。

    TCA9617B 的下游/上游是什么? 您是否需要以特定的方式对器件进行定向、以处理经缓冲的低偏移?

    您的总线电压是多少? 您是否需要将 A 侧指向特定的方向、或者您的设计是否处理任一方向?

    这些是设计中需要考虑的一些问题。 如果您对此有任何疑问、请告诉我!

    最棒的

    Danny

    *请注意,我假定您的问题是专门针对 TCA9511A 和 TCA9617B 提出的。