This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:MIPI 重定时器 SN65DPHY440SS、采用长柔性电缆

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952910/sn65dphy440ss-mipi-retimer-sn65dphy440ss-over-long-flex-cable

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

我的客户询问 SN65DPHY440SS 的布局建议。

从放置图中可以看出、输出迹线似乎只有1英寸。  这1英寸是设计限制吗?

 

如果外形尺寸设计使 MIPI 摄像头的距离高达60cm (~24英寸)、是否建议串联2个重定时器以扩展 MIPI CSI 迹线?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440在750MHz 时最高支持5dB、在其 TX 上最高支持2.5dB DE。 这些特性在一定程度上旨在补偿通道中的 ISI 损耗。 很难分辨最大传输距离,不同传输材料可能会有不同的结果,同时时钟速率、源信号摆幅、源信号去电平、端点接收器的 EQ 功能也会生效。 如果客户可以测量或仿真降级眼图、则应能够了解是否需要 DPHY440的 ISI 补偿。  

    作为中继器、DPHY400还旨在消除由于通道差异而导致的时序偏差。 只要输入时序符合 DPHY440的技术规格要求,它就能够重新对齐时钟和数据,以提高系统的时序裕度。

    对于 Rx 或 Tx 上的中继器、它实际上是一个系统选择。 如果用户希望利用 DPHY440的 RX EQ 功能进行 ISI 补偿,则可能希望 DPHY440接近 TX。 因此、1in 的放置是尽可能地最大 RX EQ。

    谢谢

    David