This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 62/14604-01XE 封装成分 DPA

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G126-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952876/62-14604-01xe-package-composition-dpa

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G126-EP

 我们使用62/14604-01XE 执行为期一年的航天飞行任务。  我们的 DPA 实验室正在执行 DPA。  您能告诉我们使用的是哪种类型的塑料?   溶解塑料时使用了什么化学物质?  您能否提供一些有关成功解封62/14604-01XE 所使用的工艺步骤(温度、蚀刻时间等)的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我一定能让你知道所用的塑料类型、但我不能在公共论坛上分享。 请通过电子邮件直接联系我:Emrys (位于) TI.com。

    此外、请验证我们所查看的器件是 SN74LVC2G126-EP。  器件型号与您列出的器件型号非常接近、但不完全相同:

    V62/14604-01XE