This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:时钟扩展支持

Guru**** 2760845 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1, TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953017/pca9306-q1-clock-stretch-support

器件型号:PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9517-Q1

大家好、团队、

问:PCA9306-Q1能否在 I2C 通信中支持时钟扩展?

在 TCA9517-Q1数据表中、我发现该器件支持时钟扩展。 但是、我在 PCA9306-Q1中找不到此类信息、因此我想进行确认。

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306-Q1支持时钟扩展(因为在电气方面、扩展时钟与任何其他低电平信号没有区别)。