This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:等效于 GPY111

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163189/dp83867cs-equivalent-for-gpy111

器件型号:DP83867CS
主题中讨论的其他器件: DP83869HM

大家好、

客户正在寻找与 GPY111等效的器件。 我使用我们的工具进行了查看、但未找到结果。

查看 PHY 产品、我找到了器件 DP83867CS、发现它与之类似。 请确认吗? 如果不相似、您能帮助建议最接近 GPY111的最佳器件吗?

谢谢你。  

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我们将 DP83867系列和 DP83869HM 作为电势等效产品。

    DP83867系列支持具有 GMII、RGMII 和 SGMII 接口的10Base-Te、100Base-Tx、1000Base-T。
    DP83869HM 支持10Base-Te、100Base-Tx、1000Base-T 与 RGMII、SGMII 接口以及额外的1000Base-X 光纤支持。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul。