This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:调试和 EEPROM 问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162480/ds320pr810-debug-and-eeprom-questions

器件型号:DS320PR810
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我们 遇到了一些问题、不确定 DS320PR810是否正常工作。

  1. 以下两个文档是否适用于 EEPROM 编程指南、对吧? 或者、我们应该遵循有关 EEPROM 编程的其他文档吗?
  2. DS320PR810有快速调试指南吗? 由于内层中的所有 PCIe 信号、因此不确定 PCIe 输出信号是否正常。
  3. 请参阅随附的 EEPROM 文件、使用 USB2ANY 或其他 FW 工具闪存 EEPEOM 无关紧要、对吧?

   

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您在 E2E 论坛上发帖。 请注意以下先前的评论:

    1)。 请使用 DS320PR810 GUI 创建 EEPROM 文件–如下所示。 这是最简单的方法。 您甚至可以在演示模式下运行此软件以生成 EEPROM 十六进制文件。 此外、您还可以在方框图中使用 BMC 来设置寄存器或根据 EEPROM 供应商的建议/过程对 EEPROM 进行编程。

    2)。 DS320PR810是一款线性转接驱动器或模拟缓冲器。 在 PCIe 环境中、根复合体和端点可以报告信号路径中每个点的信号状态–眼高和宽度。 建议与根复合体或端点供应商进行检查、以检查这些功能。

    3)。 建议从最低的 CTLE 指数开始–指数0–然后每次增加一个指数。 在每个索引处、我们应该重新启动并检查 Gen5 L0状态。 在某些情况下、您可能需要对下游和上游使用不同的设置。 根据我们的经验,大多数情况下,我们对两个 Sidesa dn 使用相同的设置,这对我们来说是很好的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    另一个问题、

    我们在下面的步骤中设置 DS320PR810配置、通道4~7显示不完整、但再次使用工具读取可以获得我们的设置、这是正常的?

    步骤1.

    输入地址并按应用

    步骤2.

    设置 EQ

    步骤3.

    返回到高级页面检查设置、通道0~3显示 EEPROM 加载完成、

    但 通道4~7显示 EEPROM 加载不完整、

     

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    有关详细操作、请注意 DS320PR810 EVM 用户指南文档。

    1)。 注意在 EVM 器件模型选项卡中、我们应选择 DS320PR810EVM-RSC。 在您的图像中、您似乎选择的是 DS320PR810-SMA。

    2)。 请使用 GUI 的"高级页面"选项卡设置不同的 CTLE 设置。

    3)。 请注意 上述步骤、并查看用户指南以了解更多详细信息。

    此致、Nasser