This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:用户指南

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161309/tusb321-user-guide

器件型号:TUSB321

这是我的客户第一次考虑在适用于 Type C USB 的 MD 应用中使用此部件。  

如何将 TUSB321A 设置为器件?

TUSB321AI 的 CC1和 CC2有何用途? 什么是引脚通信?

您能否提供有关如何设计 TUSB321A 的简单指南或分步指南? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:您可以将 TUSB321A 设置为 UFP 作为器件、将 DFP 设置为主机或类似 OTG 的 DRP。

    2:C 型器件使用 CC 引脚将哪个器件为 DFP 或 UFP、电流设置、Vconn 进行通信。

     您可以在 TI.com 上搜索 TUSB32xx 器件、有几个配套资料介绍了 Type-C 应用。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    在数据表中、它仅显示图4中的 DFP 模式原理图。 在我的客户应用中、它仅是器件。 您是否能够提供 UFP 原理图?

    应用:交流 MD 逆变器  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 UFP、端口引脚应下拉并移除 VBUS 开关。 其他一切都是一样的。

    此致

    Brian