This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:IO_LIM 的最小/最大值为20k Ω

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TIOL112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160406/tiol111-min-max-value-for-io_lim-with-20kohm

器件型号:TIOL111
主题中讨论的其他器件:TIOL112

您好!

我的客户想知道具有20kohm R_set 的 IO_LIM 的最小值和最大值。
根据数据表中的图4、典型值约为170mA。  
我知道我们在这一点上没有保证值、但您能告诉我如何考虑最小值/最大值吗?
您能告诉我他们对最小/最大值的思考量是多少?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、您好!

    正确的是、我们没有 Rset 电阻器20k Ω 电阻的最小/最大规格、但这是针对100k Ω 值指定的。  由于限值曲线的形状、这通常被视为可用标度的下端、因为它是平坦的、并且器件处于100千欧的低限值水平。  

    100kohm 规格显示了典型值周围-15mA 至+20mA 的容差、我将其应用于曲线上是这样的、因为在这种情况下、限流电路处于活动状态。  

    在另两个具有0欧姆或开路电阻值的线路项目中、电流限制电路被有效禁用并设置为最大电平。  这个值不大、100k Ω 线路应该被用作曲线上其它电阻的基准。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我的客户有一个附加问题、这与 TIOL112的问题类似。

    以下内容来自 TIOL112数据表。 是否应使用"110Kohm"情况通过其他电阻器值估算最小值/最大值?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、您好!

    是的、没错。  典型值会根据电阻器而变化、但该典型值周围的最小/最大限值与110k 欧姆的情况类似。

    此致、

    Jonathan