This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1048AV-Q1:我们是否可以使用 TCAN1048AV-Q1在不更改硬件或软件的情况下替换 TJA1048?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1048AV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162799/tcan1048av-q1-can-we-use-tcan1048av-q1-to-replace-tja1048-without-any-hardware-or-software-change

器件型号:TCAN1048AV-Q1

大家好、

我们是否可以使用 TCAN1048AV-Q1在不更改硬件或软件的情况下替换 TJA1048?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    这些器件并不相同(我们的任何器件都不要求这样做)、但 TCAN1048AV-Q1是 TJA1048的引脚对引脚替代产品。 但是、它应该与硬件完全兼容、并且不需要软件更改。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!