This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8335EVM:GUI 不支持大于0x1F 的寄存器地址

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8335EVM, LM8335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161439/lm8335evm-gui-does-not-support-register-addresses-larger-than-0x1f

器件型号:LM8335EVM
主题中讨论的其他器件: LM8335

我使用 LM8335EVM 通过 GUI 的"RFFE 寄存器访问"部分来驱动非板载 RFFE 器件。  除了一个例外、我基本上都取得了成功。  我控制的非板载器件的寄存器地址高于0x1F、但当我输入高于0x1F 的地址时、GUI 会自动将其更改为0x1F。

我对 RFFE 标准的理解是它支持完整的1字节地址方案(256个寄存器)、因此我不理解为什么 LM8335EVM GUI 会将其限制为0x1F。  我需要访问的一些寄存器远远超过0x1F;例如0x40、因此我甚至无法通过扩展写入和读取来访问它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的 RFFE 知识正在慢慢扩展。  我想我现在知道、我需要使用扩展读取/写入来访问0x1F 以上的寄存器、即使我只处理一个地址/数据字节。  我将尝试执行此操作、看看它是否停止将我的寄存器地址限制为0x1F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此 GUI 确实存在缺陷。  即使使用扩展寄存器读取、它也会强制从0x1F 或更低的寄存器开始读取。  使用 RFFE 定义的扩展读取应该让我从0x00到0xFF 的寄存器开始。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    工程师已收到此帖子的通知、并将在 CST 2022年10月18日的工作结束时作出响应。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很遗憾听到有关 GUI 问题的消息。  

    LM8335仅用于达到表1中数据表中设置的寄存器地址值0x1F。  

    -Bobby