This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232:MAX32323232ESE 的替代产品

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E, SN65C3232E, TRS3232E, TRSF3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163469/trsf3232-replacement-for-max3232ese

器件型号:TRSF3232
主题中讨论的其他器件:MAX3232ESN65C3232ETRS3232E

大家好、

客户正在寻找 数据速率为1000kbps 的 MAX3232ESE 的 P2P 替代产品。

在(长期)可用性方面、您还会推荐哪种器件?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX3232E 和 TRS3232E 是 MAX3232E 的替代产品。 SN65C3232E 和 TRSF3232E 是1Mbps 支持的替代产品;TRSFF 更现代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的建议。
    您能否澄清一下、"替换"是指 P2P 替换还是"相同功能"替换?

    BR、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是 P2P 替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    ESE 似乎采用窄型封装、因此我们无法直接替代-它将最接近 PW 封装中的 TRSF3232E -但它看起来不像相同的封装-它具有相同的引脚排列和命中率 需求。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "窄型 SO"的主体宽度为3.9mm、这是 TI 的 D 封装。