This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD64:MAX11947的替代产品

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD64, TMUX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162997/sn65hvd64-replacement-for-max11947

器件型号:SN65HVD64
主题中讨论的其他器件: TMUX1204

您好!

我的客户正在寻找 MAX11947的 TI 替代产品。

您能否介绍具有内置多路复用器的 TI AISG 3.0收发器?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    因此、我们没有带集成多路复用器的 ASIC 3.0。 最接近的器件是 SN65HVD64 -您在上面标记了该器件。 客户是否愿意考虑可能的多芯片解决方案、因为我们可能有一个可与 SN65HVD64结合使用的多路复用器。 请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的回复。

    如果您可以推荐适用于 AISG 3.0的多路复用器、我将向客户介绍。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我将我们的多路复用器团队加入到该主题中、他们 将能够对最佳解决方案进行评论。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    对于等效的解决方案、我们可以将  Parker 提到的 SN65HVD64与我们的4:1多路复用器之一相结合。 在这种情况  下、我可以建议使用 TMUX1204、它将能够与 SN65HVD64良好配对。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan