This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:抖动问题

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163342/am26c31-chattering-issue

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26LS31

您好!

客户遇到抖动问题。

当电源关闭时、在进行脉冲输入和脉冲输出(+)测量时发生。

当脉冲输入关闭(3.3V 电平)且电平逐渐降至约1.3V 时、脉冲输出(+)处的抖动现象与红色框类似。

如果您查看左侧的图、则仅测量脉冲输入而不抖动。

这意味着脉冲输出(+)抖动现象噪声似乎也加载到脉冲输入测量中。

VCC 施加5V 电压、并在发生抖动后降至低电平。

AM26C31数据表中的最小高电平输入电压为2伏、最大低电平电压为0.8伏。

如果缓慢输入介于0.8V 和2V 之间的电平值、是否会发生抖动?

通过应用 AM26LS31进行测量时不会发生抖动。

通过应用 AM26LS31进行测量时不会发生抖动。

AM26LS31和 AM26C31在抖动发生方面有何区别?

请给我一些建议以解决抖动问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程师已收到此帖子的通知、并将在 CST 业务结束时回复。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    是否在 VCC = 0V 的情况下执行测试? 如果是这样、器件不应在没有电源的情况下正常工作。

    如果有电源-输入转换时间的速度-逻辑状态在0.8V 至2V 之间未定义-如果输入信号处于该范围内、电源电流会增加并可能发生振荡过长-它不符合规格、因为它通常不是 问题、除非系统有意降低不可取的输入转换信号。  

    这不是我们所规定的、因此这两个器件之间的功能没有记录。 根据结构差异可能会有差异 -但这不是特定的。

    请阐明您是否在 VCC = 0V 且输入转换时间进行测试。  

    最棒的

    Parker Dodson