This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104EVM:测量设置

Guru**** 2520290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163468/tusb1104evm-measuring-setup

器件型号:TUSB1104EVM

您好!

我们 希望开发每通道速率为10Gbps 的有源 USB C (USB 3.2第2代)电缆。 我 已经订购了 EVM。  

由于这是 我们 使用转接驱动   器的第一个项目、因此我们在如何测量不同设置方面存在一些问题。  

您能否向我们提供有关如何设置测量布局以获取数据表中的参数的信息?

那么、您是否使用了使用测试探头的高带宽示波器或其他测量设备的眼图?

或者、您是否有其他关于如何评估 我们的 EVM 设置的建议?

谢谢!

此致、

Andreas