This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:通信不顺畅、

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, PCA9515A, TCA9803, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163481/pca9515a-communication-is-not-smooth

器件型号:PCA9515A
主题中讨论的其他器件:ISO1540TCA9803TCA9517

您好,团队

现在、通信不顺畅、

硬件电路描述如下:

单芯片微型计算机 STM32F103C8引脚 I2C 出厂后直接连接到 ISO1540的 I2C、如上图_ SDA、I2C_SCL 所示。 现在、直接通信的波形如下所示

黄色的是 SDA、背面的低电平大约为600mV。 连接到计算机的 USB 转 IIC 可以进行通信、并且与其他设备的通信不稳定。 如果要将 PCA9515A 用作缓冲器、则在计算机和 ISO1540之间添加 PCA9515A 后、您将无法与计算机通信。 如果是、您可以帮助查看它是否是级别兼容性问题以及是否有良好的方法。 感谢您的辛勤工作。

此致

James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件都使用静态电压偏移(请参阅 PCA9515A 数据表的第4节和 ISO1540数据表的第8.4节)、因此它们实际上不兼容。

    为了实现这一功能、请使用仅在一侧具有特殊限制的缓冲器(例如、TCA9803、TCA9517)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生们是对的。  

    PCA9515A 的两侧均具有静态失调电压(约600mV)、因此如果在第1侧配对、则与使用 ISO1540等静态电压失调的任何器件都不兼容。  

    如果 TCA9517的一侧与 ISO1540的一侧配对、则 TCA9517可与 ISO1540配对。 ISO1540的1侧和 TCA9517的 B 侧仍会出现~600mV 的偏移。

    -Bobby