This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC176:关于观察到的一些振荡

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC176, SN65LBC176A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163374/sn65lbc176-regarding-some-oscillations-observed

器件型号:SN65LBC176

在同一应用中使用了两个器件。

器件"A":SN65LBC176
器件"B":SN65LBC176A

这两个器件之间似乎有相当小的差异;时序和 ESD 保护是其中的两个。

仅在器件"A"中观察到一些振荡/振铃。
下面的波形(黄色=引脚6 (A)//绿色=引脚7 (B))是差分输出。

左图像是无振铃的"良好示例";右图像是有振铃的"坏示例"(第二个图像有 B 输出故障))
是否有什么想法会导致这种行为?

即、我知道 D (引脚4)上的慢速输入可能会导致不稳定的行为;在给定波形的情况下、这是否可能?
如果是、两个器件是否有不同的输入转换 TR/TF 要求(最大值/最小值)?
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737694/faq-how-does-a-slow-or-floating-input-affect-a-cmos-device 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    因此 、器件在"D"上有不同的输入结构(在数据表中突出显示)-使用输入转换时间的速度有多快? 我们对此没有直接的规格、因为在大多数系统中、它通常不是问题-但如果输入上升时间特别慢(在 VIL 和 VIH 之间)、它可能会成为问题。 当 CMOS 输入器件上包含此规格时-我通常看到最大 rec。  为20ns/V 或10ns/V -但我尚未看到 RS-485/422/232器件的规格、因此我不确定其移动速度有多快。 知道尝试定向的数据速率以及输入信号转换-是否有原因使其变慢、例如 RC 电路?  

    此外、"A"器件上的"A"引脚似乎根本不输出太多信号-是否已测试超过1A 的器件? 如果是、有多少结果与上述结果相似?  

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson