This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31 VOH

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163274/am26c31-am26c31-voh

器件型号:AM26C31

我正在寻找 TI 线路驱动器 AM26C31Q 图表,以便在负载增加时显示 VOH? 是否有显示信号输出级的信息? 是否使用任何内部推挽逻辑?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件确实具有推挽输出;请参阅图7。

    作为一款 RS-422驱动器、其设计用于在100 Ω 负载上产生至少2V 的压降。 因此、较高输出电流时的行为不相关、因此未指定。

    可以测量这一点、但没有保证:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    驱动器输出如图7所示

    对于 RS-422 、差分负载应使用100欧姆电阻器、并且可保证100欧姆电阻器的电压比 rec 高2V。 运行条件。 不建议使用不同的负载。 这就是不包含不同值的原因。  

    最棒的

    Parker Dodson