This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:对 CC 控制器 DRP 有疑问

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163132/tusb321-doubts-on-the-cc-controller-drp

器件型号:TUSB321

大家好、TI Guru

我们正在寻找 USB DRP 产品设计、TUSB321只需要 GPIO 引脚设置、因此值得关注。

我们缺少 I2C 资源、因此请注意这个 TUSB321。

下面我有一些疑问、希望能得到您的帮助。

如果 TUSB321 DRP 连接到另一个 DRP 器件、例如、当我设置为 DRP 并连接到另一个 DRP 的笔记本电脑 Type-C、会发生什么情况? 还是平板电脑?

端口角色配置引脚、在复位或上电时进行采样。 这里的复位意味着什么? USB 拔出和插回是否考虑复位?

3.如果 TUSB321  不适合我的上述应用、您是否可以建议 使用没有 I2C 的替换器件?  

 提前感谢。

此致、
Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:当 DRP 连接到 DRP 时、可以将其中一个配置为 DFP 或 UFP。

    2:这意味着上电复位、 USB 拔出和插回 均未复位。

    3:TUSB321适用于 DRP 应用。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian 的回复。

    我仍然对1表示关注。

    当我设置为 DRP 时、除非我再次为 TUSB321加电、否则无法配置为 DFP/UFP。

    假设我使用 USB Type C (DRP)连接到笔记本电脑或平板电脑、会发生什么情况、TUSB321是否仍然工作?

    TUSB321 Type-C (DRP)转笔记本电脑/平板电脑 Type-C (DRP)

    谢谢、
    此致、
    Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您无法将 TUSB321配置为 DFP 或 UFP。 每当谁的 Rp 首先在 CC 上时、它将配置为 DFP、然后另一 个将是 UFP。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。

    "如果配置为 DRP、TUSB321器件会在 UFP 和 DFP 之间切换。 端口引脚仅在复位或上电时采样。"

    数据表中的上述声明。 如果我设置为 DRP、另一个器件也是 DRP、 即 Rp 首先在 CC 上、它将配置为 DFP、然后另一个器件将是 UFP。

    下面的示例仍然有效、我的理解是否正确?

    TUSB321 (DRP)<--- > TUSB321 (DRP)  

    此致、
    Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以正常工作。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Brian、

    我对下面的内容仍然没有什么疑问。

    如果 TUSB321使用 try.src 连接到 DRP、TUSB321是否仍然工作?

    TUSB321 (DRP)<--> DRP Try.src

    TUSB321是否将配置为 UFP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下,  TUSB321将配置为 UFP 。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。