This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:IBIS 模型:MAX3232 &MAX3232E

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163492/max3232-ibis-model-max3232-max3232e

器件型号:MAX3232

您好!

MAX3232与 MAX323232E 有何区别? 我可以 将 MAX3232E 的 IBIS 模型用于 MAX3232吗? 如果没有、请共享 MAX3232的 IBIS 模型。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E 后缀意味着更多的 ESD 测试。 我不知道两个器件是否使用相同的裸片、但无论如何、RS-232是一种慢速协议、因此它们应该足够相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu、

    正如 Clemens 所说、不同之处在于 ESD 测试水平。 MAX3232E IBIS 模型适用于 MAX3232。

    此致、

    Eric Hackett