This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD201:SN65MLVD201DR 数据速率与电缆长度的关系。 100Mbps@100英尺

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163313/sn65mlvd201-sn65mlvd201dr-data-rate-vs-cable-length-100mbps-100ft

器件型号:SN65MLVD201

您好!

我们计划使用100英尺屏蔽 Cat5e 电缆在两个电路板之间使用基于 SN65MLVD201DR 的半双工链路、并想知道是否可能使用8b/10b 编码方案实现100Mbps 的数据速率。 我在应用手册中的下方找到了信令速率与距离间的关系图、但我想我不太确定100英尺电缆的数据速率是实用的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pragnesh 您好!


    该器件能够达到100Mbps @ 100ft、但决定因素是系统的抖动容差。 随着电缆长度和数据速率的提高、抖动也会增加。 如果抖动变差,则系统无法正确地对信号进行采样。


    应用手册 展示了使用 SN65MLVD201的不同抖动百分比和数据速率与电缆长度关系图示例。 假设电缆长度为30.4m (100ft)、在10%的抖动下、数据速率将为82Mbps、而在20%的抖动下、数据速率将为~117Mbps。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh!