This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HI:不推荐用于 UFP/DRP?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HI, TUSB320HAI, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162920/tusb320hi-not-recommended-for-ufp-drp

器件型号:TUSB320HI
主题中讨论的其他器件: TUSB320HAITUSB320LAI

我已经成功使用 TUSB320LAI 器件一段时间、并且希望切换到 TUSB320HAI、以便在1.8V 环境中更轻松地实现兼容性。  但是、我们现在无法购买 HAI 器件、只能购买 HI 器件。  我在 TUSB320HI 的器件页面上看到、它是指 HAI、并显示"TUSB320HI/LI 不建议用于 DFP 或 DRP 配置。"  我们需要支持 DFP 和 DRP (以及 UFP)、但该器件和其他模式有什么问题?  有"不推荐"、有"不起作用"、这是什么?

在这种情况下、我只在 GPIO 模式下工作、只需要 UFP/DRP/DFP 的基本模式、没有什么特别的东西只想知道什么东西是连接的时间以及它可以提供多少功率。 在 DFP/DRP 中、我只需要在传统功耗模式下进行广播。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB320HI/LI 中有一个在 TUSB320HAI/LAI 中修复的错误。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian、这就是我所假设的。  但我想知道这个错误是否会影响我们的系统、因为我们现在似乎没有选择。  有人能告诉我这个错误是什么或它是如何表现出来的吗?  生产非 A 器件的过程必须非常微妙、但必须非常认真、以保证提供新的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果插入了 PD UFP 器件、则 TUSB320HI/LI 可能会指示断开连接错误。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、听起来很有希望。  将被插入我们系统的唯一 UFP 器件是拇指驱动器和一个以太网适配器、这两个器件都不支持 PD AFAIK。  我想确保我听到的是正确的、当 TUSB 端是 DFP (或 DRP 作为 DFP)并且我们连接到尝试 PD 的 UFP 时、会发生这些错误。  在这种情况下、如果这是唯一的问题、我认为我们的状态可能很好。

    再次感谢、

     Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是系统人员告诉我的。 建议先订购一些样片进行试用。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我订购了器件、甚至在开始这条线程之前、这些器件明天就会送达。  我只是想更深入地了解这个问题、并确保我不会因使用不推荐用于我的应用的器件而浪费时间。  如果问题是"头六个月还可以、然后临界值变化会导致它停止工作并着火、那就不会好了。"  感谢您抽出宝贵时间参加本次活动。