This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:IPG &LT 的配置寄存器;12.

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161381/dp83869hm-configuration-register-for-ipg-12

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

大家好、我们的客户将 DP83869HM 用于 SGMII 应用、并连接到 GbE 交换机。 该开关将速度从10Gbps 降至1Gbps。 这会 将 IPG 降低到低于12的值、大约为8个左右。

它们之前使用 过 DP83867、该器件具有一个寄存器0x53[3:0]、可实现较小的帧间错误间隙。 据我们所知、DP83869没有该寄存器。 这是使用读取寄存器0x53 (非写入)进行的测试、它包含零、而不是预期的默认5。

是否有任何方法可以配置 DP83869HM 以允许发生帧间间隔较小的直通数据包? 或者通过某种方法移除接收上的 IPG 阈值?

谢谢、此致、
特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的特里斯坦:

    让我与团队核实一下、然后返回给您。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的特里斯坦:

    DP83869的寄存器0x53与 DP83867相同。 请重试读。 请注意、这是一个扩展寄存 器、因此您必须使用数据表第9.4.9.1节中列出的过程。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好、感谢您的确认。 通过使用扩展寄存器过程、我们能够将值调整为 0x2054、这似乎解决了这个问题。

    调整该寄存器设置是否会对性能产生负面影响?  

    谢谢、

    特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个问题得到解决。 让我与团队再次核实您的跟进问题。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的特里斯坦:

    调整该寄存器不会对性能产生负面影响。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的确认。

    此致、
    特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我现在将关闭此主题。

    谢谢、

    David