This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:能否评估原理图是否符合设计要求

Guru**** 1472595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159700/dp83tc811s-q1-can-you-evaluate-whether-the-schematic-conforms-to-the-design-requirements

器件型号:DP83TC811S-Q1

您能否评估原理图是否符合设计要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    我将查看原理图、并在本周结束前返回给您。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    以下是我的评论:

    1. 由于 PHY 在此处具有内部端接、因此在 RGMII 布线上不明确需要22 Ω 电阻器。 您是否进行过 IBIS 仿真以确定它们是否必要? 移除它们将使您能够为 EMC/EMI 的优势埋设布线。
    2. MDIO kΩ 的 kΩ 电阻器在2.2k Ω 和9k Ω 之间
    3. 建议 R141和 R143为22Ω Ω

    谢谢、

    David