This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:DS80PCI402 1m FR4 PCB 布线

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163085/ds80pci402-ds80pci402-1m-fr4-pcb-trace

器件型号:DS80PCI402

您好!

我的客户正在考虑通过1m 长的 FR4 PCB 迹线将 PCI Gen1数据从 FPGA#1传输到 FPGA#2。
只有一个 DS80PCI402足以补偿1m FR4 PCB 布线损耗?
还是应级联两个 DS80PCI402?
如果需要两个 DS80PCI402、客户如何估算 FPGA#2的抖动?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    通常情况下、我们不建议使用 DS80PCI402等两个均衡器、如您所述。 这会导致调优困难。  

    此外、请注意 、重要的是该迹线的丢失。 鉴于 FR4和电路板堆叠的类型不同、因此不同电路板材料和电路板堆叠的损耗可能有所不同。 请注意数据表的表8-2。 这可根据插入损耗提供器件支持的增益。 另请建议您的客户使用其传输线路的 s 参数模型进行一些信号完整性分析。

    此致、Nasser