This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:XI 输入参数

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911513/dp83867e-xi-input-parameters

器件型号:DP83867E

大家好 、我们使用的是 DP83867ERGZT、它通过电容分压器将3.3V 外部振荡器连接到 XI、如数据表中所述(图28)。 时钟分频器)。

我们在原型测试期间调整了 CD1/CD2的值、以满足电气特性中定义的振幅规格。

根据我们的测量结果、信号的交流耦合会导致 XI 引脚的保护二极管开路、因此时钟信号的基极为-380mV。  它不符合表7.1绝对最大额定值( 最小值)中的要求 XI 电压为-0.3V。

原因很明显-由于使用电容分压器、XI 上时钟信号的直流偏移取决于 XI 的内部偏置(如果有)和 XI 引脚上保护二极管的开路。 电容比 CD1/CD2只能影响信号的振幅、 但不会影响直流偏移。

我们认为、使用推荐的电容分压器无法满足 XI 规格和绝对最大值的要求 额定值。

您能否向我们确认 XI 能够以这种方式长时间稳定运行(超出绝对最大额定值的要求)或向我们推荐更好的解决方案?

谢谢、祝您愉快

JZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JZ、

    您能否分享用于调节时钟峰间电压的 CD1和 CD2值?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Aniruddha。

    我们有两个板载 PHY。 CD1/CD2的值为:47P/22p 和33p/15p。

    更多信息:时钟源为具有50R 输出阻抗的 LVCMOS 3.3V。

    PCB 布线采用受控阻抗50R 进行布线。

    连接了 CD2上差分探头测量的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JZ、

    对于3.3V LVCMOS 振荡器、27pF/27pF 电容分压器应该足够了。 您是否看到这种组合存在问题?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    我们从22pF/22pF 开始 (因为在设计中其他地方已经使用了22pF 值、我们尝试将唯一值的数量保持在尽可能低的水平)。

    连接了两个 PHY 的测量值- 您可以看到 、VIH 低于  数据表要求的值(VIH > 1.4V)、信号幅值为1.5Vpp 、这是 数据表要求的最低限制。

    无论 容量大小如何、负 VIL 电平的问题仍然存在。

    我可以用2x27p 替换电容器并进行新的测量、但我认为 VIL 的负电压问题将保持不变。

    祝你度过美好的一天

    JZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JZ、

    只需检查、您是否能够使用27pF 运行测试? 它们是否显示相同的电压电平?

    振荡器的输出电压是否显示3.3V pk-pk 信号或是否较低?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Aniruddha、

    今天、我为您进行了测量 、并获得了预期的结果。

    关于振荡器-有一个时钟发生器的 LVCMOS 输出:

    • 电压电平设置为3、3V
    • 实际测量值为3、340 Vpp (基极接近0.0V 且振幅为3、34V 的逻辑信号)。
    • 时钟发生器驱动器的输出阻抗为50R。
    • PCB 布线 具有受控阻抗50R。  

    如所附的屏幕截图所示(Meas 1-4的确切值位于右侧边缘):

    • 满足 XI 输入电压高于-0、3V 的数据表要求(测量值2 (基准)=-291、5mV)
    • 满足 XI 输入电压1.5V-1.9Vpp 的数据表要求(测量值4 (峰峰值)= 1.598Vpp)
    • 无法 满足 XI 输入高电平>1.4V 的数据表要求(测量值3 (顶部)= 1.193V)
    •  满足 XI 输入低电平<0.45V 的数据表要求(测量值2 (基准)=-291、5mV)

    感谢你能抽出时间

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    感谢您提供更多数据、我们正在审查相关信息、以便将其与器件测试时的数据进行比较。 我们将在下周末发送更新。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Aniruddha、

    我们仍在等待答复。

    谢谢

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    对于延迟回复、我们的测试板上未观察到验证数据中的这种行为、我们对此深表歉意。 您是否可以发送电路板原理图? 我可以看看是否有其他东西脱颖而出。 出于调试目的、您是否可以提供2.5V 时钟输入? 它还需要一个电容分压器、但值不同。   对于2.5V、您可以使用 CD1=27pF 和 CD2=16pF 作为电容分压器、并查看您是否观察到相同的问题。 同时、我将检查我们是否可以执行一些可提供更多见解的设计级别检查。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    我制作了两个屏幕截图、您可以在下面看到。 第一个包含一个用于生成25MHz LVCMOS 信号的时钟发生器。  不要被33欧姆电阻器的值所欺骗。  总电阻值为50欧姆(电阻器33欧姆加上输出缓冲器的内部阻抗17欧姆)。  第二个屏幕截图包含 DP83867E PHY 的时钟输入。

    关于建议的测量- 我们可以轻松地更改分频器、正如我们多次所做的那样。  如果更改输入时钟、情况会更复杂一些。  如果我们要从时钟发生器向 PHY 提供2.5V 时钟、我们需要进行两次修改。 第一个是修改电路板、以便引脚18由2.5V 供电。  我们已经检查了它是否可行、可以说它不简单、但可以 在当前原型板上实现。第二个修改是使用 I2C 更改时钟发生器设置、因为它包含不同电压的特定设置。  这相对容易实现。 但 对于正常生产、此配置对我们不可用。  我将尝试解释为什么 时钟发生器具有有限数量的 OTP 设置集、并且我们都使用了这些设置集。 此外,某些设置是为多种类型的卡共享的。 因此、我们无法使用 DP83867E 为卡创建唯一设置。

    或者、我们可以使用来自信号发生器的 PHY CLK 执行测量。  但问题仍然是、这种测量应该证明什么。 如果2.5V 配置不可用于串行生产、是否要进行此测量?

    祝你度过美好的一天

    Jiri

    时钟发生器:

     

    PHY CLK 输入:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    感谢您提供更多信息。 您是否可以发送其余的 PHY 原理图? 如果您有保密问题、可以通过您当地的 TI TSR/FAE 离线发送。

    关于我的实验、我想检查行为是否根据电压变化。 如果更容易通过信号发生器提供2.5V 时钟、那么这也是可以的。 除了我之前的请求之外,您是否还能够使用电容分压器(不使用振荡器驱动)测量 XI 焊盘上的直流电压?

    此致

    Aniruddha