This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2550:TL16C2550复位行为

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C550D, TL16C2550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918318/tl16c2550-tl16c2550-reset-behavior

器件型号:TL16C2550
主题中讨论的其他器件:TL16C550D、Hello 、"RESET 为高电平有效输入。" 数据表中编写的。 但是、在将输入 H 保持到复位端子期间、D0-D7状态似乎不是高阻态。(输出状态) 在从高电平状态更改为 L 状态到复位端子后、D0-D7似乎是高阻态。 (使用 CSA 和 B:High 状态) 是否正确? (预期行为为"D0-D7在 H 状态期间为高阻态以复位终端。")
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dai、

    "RESET 是一个高电平有效输入。" 写入数据表""

    这只是意味着当信号为高电平时、引脚将进入复位状态。 如果这表示低电平有效输入、则意味着进入复位、您需要将引脚拉至低电平。 这不会在复位条件下将 D0-D7状态置为状态。

     

    "但是、在将输入 H 保持到复位端子期间、D0-D7状态似乎不是高阻态。"

    我最近在类似器件(TL16C550D)上为客户进行了测试、发现 D0-D7引脚不关心复位引脚的状态、而是关心读取引脚(IOR)的状态。

     

    '在从 H 状态变为 L 状态到复位端子后、D0-D7似乎是高阻态。 (使用 CSA 和 B:High 状态)是否正确? (预期行为为"D0-D7在 H 状态期间处于高阻态以复位终端。")

    我需要为此获取样片和分线板、以验证我获得的结果与您相同、但根据我之前对550D 器件的测试、如果 IOR 未激活、我怀疑 D0-D7引脚仅为高阻态。 如果 CSA/CSB 也处于非活动状态、器件可能也会变为高阻态。

    您是否希望我订购样片和分线板、以验证我是否获得了与您相同的结果?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、 感谢您的回复。 如果对任何其他共用的外设器 件使用读取信号、则意味着外设器件在复位此 TL16C2550之前无法控制。 此外、如果我在同一总线上使用2个 TL16C2550、如何控制每个器件? (使用通用读取信号) 通常、用户希望通过通用信号控制某些外设。 同样、预期的行为是数据总线在复位状态期间处于高阻态。 我想知道收集复位序列。 >您是否希望我订购样片和分线板,以验证我获得的结果是否与您相同? 请在您的环境中确认。 Dai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bobby,
    Bobb 说:
    >您是否希望我订购样片和分接板,以验证我是否获得了与您相同的结果?
    [/报价] 您何时可以检查它? 请告诉我计划。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dai、

    我将在今晚查看是否可以为这一项下单。 我怀疑本周结束时是它到达的时候。 我会在它出现时通知您。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、 我明白了。 我想稍等。 Dai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dai、

    只是一次更新。 我今天收到了部件和分线板、并提交了它们进行焊接。 我应该在星期五有时间检查/测试您的疑虑。 我将在星期五结束时提供另一个更新。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、 感谢您的通知。 我等待下一个信息。 戴
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、 有什么进展吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dai、

    很抱歉耽误你的时间、明天我会花时间完成这个操作。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dai、

    我刚刚完成了检查。 当器件保持复位状态时、我将 CSA 和 IOR 驱动为低电平、地址设置为0x05h (LSR 寄存器)、并读取位5和位7。 我能够通过一些电阻器看到从 D5 (驱动高电平)和 D7 (驱动低电平)流经电流表的电流[所有这一切都是在 RESET 保持高电平时]、因此这可以确认并联引脚(D0-D7)在复位时不是高阻态。 高阻态模式取决于 IOR 或 CSA/CSB 是否保持高电平...

    谢谢、很抱歉耽误你的时间。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    非常感谢您的检查。

    高阻态模式取决于 IOR 或 CSA/CSB 是否保持高电平。

    是真的吗?
    您能否检查数据总线状态(输出? Hi-Z?) 设置?
    *应同时应用所有设置。

    引脚设置

    -重置:高电平(重置状态)
    -#CSA:高电平(CSA 禁用状态)
    -#CSB:高电平(CSB 禁用状态)
    -#IOR:低电平(输出使能)

    预期行为

    所有数据总线(D[0:7])状态均为高阻态
    当我在 CPU (i.g、ROM、SRAM 等)周围使用一些外设 IC 时、通常会将#OE (#IOR)信号用作公共信号。
    因此、无论#OE (#IOR)状态如何、数据总线状态都是 Hi-Z。(使用复位:H/#CSA 和#CSB:H)

    -戴
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dai、

    我今晚将为您检查此内容。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "引脚设置

    -重置:高电平(重置状态)
    -#CSA:高电平(CSA 禁用状态)
    -#CSB:高电平(CSB 禁用状态)
    -#IOR:低电平(输出启用)"

    在这些条件下、器件的并行数据线为高阻态 (与您预期的行为相匹配)。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速确认。
    还有一个问题。
    复位引脚自上电以来是否一直保持高电平?
    (上电后引脚是否从未降至低电平?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的测试期间、我进行了这两项测试。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、
    谢谢你。
    我将自己再次检查、然后我将回复并关闭(或继续)此主题。

    (大约需要几周时间。)
    Dai Aotani