主题中讨论的其他器件:TL16C550D、Hello 、"RESET 为高电平有效输入。" 数据表中编写的。 但是、在将输入 H 保持到复位端子期间、D0-D7状态似乎不是高阻态。(输出状态) 在从高电平状态更改为 L 状态到复位端子后、D0-D7似乎是高阻态。 (使用 CSA 和 B:High 状态) 是否正确? (预期行为为"D0-D7在 H 状态期间为高阻态以复位终端。")
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Dai、
"RESET 是一个高电平有效输入。" 写入数据表""
这只是意味着当信号为高电平时、引脚将进入复位状态。 如果这表示低电平有效输入、则意味着进入复位、您需要将引脚拉至低电平。 这不会在复位条件下将 D0-D7状态置为状态。
"但是、在将输入 H 保持到复位端子期间、D0-D7状态似乎不是高阻态。"
我最近在类似器件(TL16C550D)上为客户进行了测试、发现 D0-D7引脚不关心复位引脚的状态、而是关心读取引脚(IOR)的状态。 
'在从 H 状态变为 L 状态到复位端子后、D0-D7似乎是高阻态。 (使用 CSA 和 B:High 状态)是否正确? (预期行为为"D0-D7在 H 状态期间处于高阻态以复位终端。")
我需要为此获取样片和分线板、以验证我获得的结果与您相同、但根据我之前对550D 器件的测试、如果 IOR 未激活、我怀疑 D0-D7引脚仅为高阻态。 如果 CSA/CSB 也处于非活动状态、器件可能也会变为高阻态。
您是否希望我订购样片和分线板、以验证我是否获得了与您相同的结果?
-Bobby
您好、Dai、
我刚刚完成了检查。 当器件保持复位状态时、我将 CSA 和 IOR 驱动为低电平、地址设置为0x05h (LSR 寄存器)、并读取位5和位7。 我能够通过一些电阻器看到从 D5 (驱动高电平)和 D7 (驱动低电平)流经电流表的电流[所有这一切都是在 RESET 保持高电平时]、因此这可以确认并联引脚(D0-D7)在复位时不是高阻态。 高阻态模式取决于 IOR 或 CSA/CSB 是否保持高电平...
谢谢、很抱歉耽误你的时间。
-Bobby
您好、Bobby、
非常感谢您的检查。高阻态模式取决于 IOR 或 CSA/CSB 是否保持高电平。
引脚设置
-重置:高电平(重置状态)预期行为
所有数据总线(D[0:7])状态均为高阻态