This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVCP22-SP:热阻

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916971/sn55lvcp22-sp-thermal-resistance

器件型号:SN55LVCP22-SP

您好、E2E、

你好。

我们的客户请求的结至引线或结至电路板热阻为5962-1124201VFA。 数据表仅包含 θ JA 和 θ JC。

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们的客户还想知道是否 已通过有限元分析对该器件的热阻进行了分析或在真空室中进行了热测试、以便在没有气隙的情况下查看电阻? 它们担心、它包括对环境空气的耗散以及通过与电路板之间的气隙进行的耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中看到了结至电路板热阻、这不是您想要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您对此进行深入研究。 数据表包含 θ JA 和 θ JC 的热特性、我们的客户正在寻找 θ JB。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我可能看到了错误的器件。 我提交此数据的请求、但需要几天时间才能获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Theta JB 为107.2