Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR305, LM27761, LM7705
回路电流输出(将0-1V 转换为0-20mA)
我 的要求:
-最好在单个 IC 中使用
-单电源(+24V)
-输入信号(0-1V 至公共 GND)
-从高轨到公共 GND 的输出电流
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Michal、
根据您的设计要求提出 XTR111。 是 Tina 仿真。 如果您有任何疑问、请告知我们。
最棒的
Raymond
谢谢、这正是我要找的、
XTR111 它看起来电路非常好、其优点是最大限度地减少了外部组件
但我有几个问题:
-关于针脚设置(R SET):在该针脚上,是否与实际测量电流环路相对应? 还是仅镜像 Vin?我想说明 SET 引脚的工作原理。 如果 Vin = 1V 且未连接 Rload、SET 引脚上会出现什么情况? 我还需要来自电流的反馈。
同时、我还需要一个集成电路中0-1V 至0-10V 的电压转换器。 我在数据表中看到、如果我将 Rset 连接到 Rload、它将切换到电压输出模式。 然而、这需要一个额外的外部电子开关、而缺点是 Vin 在此模式下仅支持0-10V、这需要 DAC 提供额外的放大器。
在查看它时、我还遇到了 XTR305电路。 起初、我非常喜欢它、但我发现要求:
-双电源(我在 PCB 上没有位置)
-切换 U 时,I 模式是否需要更改连接?
-我的 SMT 组件https://jlcpcb.com/parts 没有库存 (可能使用不是很好)。 例如、XTR111有库存)
结论:
我很想使用 XTR305、但到目前为止、它给我带来了一些缺点。
对于没有上述缺点的 IC、不能提供建议?
您好、Michal、
-关于针脚设置(R SET):在该针脚上,是否与实际测量电流环路相对应? 还是仅镜像 Vin?我想说明 SET 引脚的工作原理。 如果 Vin = 1V 且未连接 Rload、SET 引脚上会出现什么情况? 我还需要来自电流的反馈。
XTR111是一款 V 至 I 转换器、电流镜电路驱动至反馈电路之上、请参阅所附的红色图像。 这是一个电压反馈高于 Rset 的精密 V2I 转换器。 镜向电路将复制驱动电流(左分支)、并根据需要在右分支的 Rload 上拉电流。 如果 Rload 缺失(类似于无限电阻)、它将仅影响右侧电流镜分支、其中输出引脚可能会在无负载的情况下上拉至轨电压。
同时、我还需要一个集成电路中0-1V 至0-10V 的电压转换器。 我在数据表中看到、如果我将 Rset 连接到 Rload、它将切换到电压输出模式。 然而、这需要一个额外的外部电子开关、而缺点是 Vin 在此模式下仅支持0-10V、这需要 DAC 提供额外的放大器。
在查看它时、我还遇到 了 XTR305 电路。 起初、我非常喜欢它、但我发现要求:
-双电源(我在 PCB 上没有位置)
-切换 U 时,I 模式是否需要更改连接?
-我的 SMT 组件 https://jlcpcb.com/parts 没有库存 (可能使用不是很好)。 例如 、XTR111 有库存)
结论:
我很想使用 XTR305、但到目前为止、它给我带来了一些缺点。
对于没有上述缺点的 IC、不能提供建议?
XTR305同时具有电流和电压输出模式。 在电流模式下、如图36 所示、它具有与 XTR111完全相同的驱动机制。 电流反馈功能仅在电压输出模式下使用、请参阅图35。
请告诉我您喜欢什么、我将看到它是否适合您。 根据图36、XTR305应该能够根据电流传输函数获得所需的结果、其中 Vref=0和 Ros =0。
最棒的
Raymond
经证实、XTR305确实需要双电源轨工作、但电源轨可能是非对称电源电压、例如+24V 和-5Vdc。
我们有 LM7705低噪声负偏置发生器(电荷泵逆变器)、遗憾的是它只能调节为近似值 -0.232V。 但是、从类似的开关电容器电荷泵技术中、请查看 LM27761。 它可以通过正电源电压在100mA 时调节-5V。
XTR305数据表显示了此电源要求。 如果 M2=高电平、XTR305在 CC 模式下运行。 如果 M1=M2 =低电平、则表示它在 CV 模式下运行。
最棒的
Raymond
经证实、XTR305确实需要双电源轨工作、但电源轨可能是非对称电源电压、例如+24V 和-5Vdc。
我们有 LM7705低噪声负偏置发生器(电荷泵逆变器)、遗憾的是它只能调节为近似值 -0.232V。 但是、从类似的开关电容器电荷泵技术中、请查看 LM27761。 它可以通过正电源电压在100mA 时调节-5V。
XTR305数据表显示了此电源要求。 如果 M2=高电平、XTR305在 CC 模式下运行。 如果 M1=M2 =低电平、则表示它在 CV 模式下运行。
最棒的
Raymond
你人真是太好了。
是的、我可能会混合使用 M1、M2、但这并不重要。
我知道如何产生负电源电压、但这会占用 PCB 上的空间、我不想在项目中放置不必要的电路。
我喜欢简单的东西。
如果我还在其他项目中施加负电源电压、我们将其考虑在内。
但您没有回答有关我的 XTR305方案的以下问题:
1.我能否将引脚连接在一起:IMON 和 IANOUT? (与我的计划中一样)
2.我是否可以在不更改电阻器 Rset 和 Rgain 值的情况下将我的电路用作 CC 和 CV 的通用电路?
3.它是否会像这样工作?
4、电阻器 Rset 和 Rgain 的值是多少、以获得 CC 和 CV 的0-1V 输入和监控电压?
5.根据数据表中的图纸,我不知道连接到 Vref 的 Ros 电阻器的用途是什么? 它是否必须在那里?
谢谢
您好、Michal、
我不确定您是否致力于此设计、因此我没有研究您的问题。
1.我能否将引脚连接在一起:IMON 和 IANOUT? (与我的计划中一样)
2.我是否可以在不更改电阻器 Rset 和 Rgain 值的情况下将我的电路用作 CC 和 CV 的通用电路?
您可以执行 CC 或 CV、但不能同时执行两者(如果您反馈电流、您将改变 V 和 R、反之亦然)。 如果您设置 Vref=0并且 Rox =开路、Vout 和 Iout 传输函数的行为将独立于 Vin/Rset。
3.它是否会像这样工作?
如图35所示。
4、电阻器 Rset 和 Rgain 的值是多少、以获得 CC 和 CV 的0-1V 输入和监控电压?
RSET = 500欧姆是由 Iout 传递函数得出的。 Rgain = 10kOhm 源自 Vout 传递函数。
5.根据数据表中的图纸,我不知道连接到 Vref 的 Ros 电阻器的用途是什么? 它是否必须在那里?
它用于创建0-1V 以外的输入电压或其他输入选项。
最棒的
Raymond