This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回路电流输出(将0-1V 转换为0-20mA)

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR305, LM27761, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917841/loop-current-output-convert-0-1v-to-0-20ma

主题中讨论的其他器件:XTR111XTR305LM27761LM7705

回路电流输出(将0-1V 转换为0-20mA)

我 的要求:

-最好在单个 IC 中使用

-单电源(+24V)

-输入信号(0-1V 至公共 GND)

-从高轨到公共 GND 的输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    根据您的设计要求提出 XTR111。 是 Tina 仿真。 如果您有任何疑问、请告知我们。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/XTR111_5F00_0_2D00_1V_5F00_to_5F00_4_2D00_20mA.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这正是我要找的、

    XTR111 它看起来电路非常好、其优点是最大限度地减少了外部组件

    但我有几个问题:

    -关于针脚设置(R SET):在该针脚上,是否与实际测量电流环路相对应? 还是仅镜像 Vin?我想说明 SET 引脚的工作原理。 如果 Vin = 1V 且未连接 Rload、SET 引脚上会出现什么情况?  我还需要来自电流的反馈。

    同时、我还需要一个集成电路中0-1V 至0-10V 的电压转换器。 我在数据表中看到、如果我将 Rset 连接到 Rload、它将切换到电压输出模式。 然而、这需要一个额外的外部电子开关、而缺点是 Vin 在此模式下仅支持0-10V、这需要 DAC 提供额外的放大器。

    在查看它时、我还遇到了 XTR305电路。 起初、我非常喜欢它、但我发现要求:
    -双电源(我在 PCB 上没有位置)
    -切换 U 时,I 模式是否需要更改连接?
    -我的 SMT 组件https://jlcpcb.com/parts 没有库存 (可能使用不是很好)。 例如、XTR111有库存)

    结论:
    我很想使用 XTR305、但到目前为止、它给我带来了一些缺点。
    对于没有上述缺点的 IC、不能提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将问题标记为已解决、但如果您继续回答其他问题、我将很高兴。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    -关于针脚设置(R SET):在该针脚上,是否与实际测量电流环路相对应? 还是仅镜像 Vin?我想说明 SET 引脚的工作原理。 如果 Vin = 1V 且未连接 Rload、SET 引脚上会出现什么情况?  我还需要来自电流的反馈。

    XTR111是一款 V 至 I 转换器、电流镜电路驱动至反馈电路之上、请参阅所附的红色图像。 这是一个电压反馈高于 Rset 的精密 V2I 转换器。 镜向电路将复制驱动电流(左分支)、并根据需要在右分支的 Rload 上拉电流。 如果 Rload 缺失(类似于无限电阻)、它将仅影响右侧电流镜分支、其中输出引脚可能会在无负载的情况下上拉至轨电压。  

    同时、我还需要一个集成电路中0-1V 至0-10V 的电压转换器。 我在数据表中看到、如果我将 Rset 连接到 Rload、它将切换到电压输出模式。 然而、这需要一个额外的外部电子开关、而缺点是 Vin 在此模式下仅支持0-10V、这需要 DAC 提供额外的放大器。

    在查看它时、我还遇到 了 XTR305 电路。 起初、我非常喜欢它、但我发现要求:

    -双电源(我在 PCB 上没有位置)
    -切换 U 时,I 模式是否需要更改连接?
    -我的 SMT 组件 https://jlcpcb.com/parts 没有库存 (可能使用不是很好)。 例如 、XTR111 有库存)

    结论:

    我很想使用 XTR305、但到目前为止、它给我带来了一些缺点。
    对于没有上述缺点的 IC、不能提供建议?

    XTR305同时具有电流和电压输出模式。 在电流模式下、如图36 所示、它具有与 XTR111完全相同的驱动机制。 电流反馈功能仅在电压输出模式下使用、请参阅图35。  

    请告诉我您喜欢什么、我将看到它是否适合您。 根据图36、XTR305应该能够根据电流传输函数获得所需的结果、其中 Vref=0和 Ros =0。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我了解一切。
    我想如果可以使用 XTR305电路来使用电流模式和电压模式(我可以通过更改 M1、M2在模式之间切换)、而不更改硬件连接

    我使用此电路的想法在图片中。
    我假设这将是一个通用连接、在开关模式时无需更改电阻值。
    如果没有、XTR305电路与我无关。

    也许在将来、您会发现一个类似的新电路、我会立即将其部署到我的项目中。

    很遗憾需要双电源、这将使整个项目变得难以置信的复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经证实、XTR305确实需要双电源轨工作、但电源轨可能是非对称电源电压、例如+24V 和-5Vdc。

    我们有 LM7705低噪声负偏置发生器(电荷泵逆变器)、遗憾的是它只能调节为近似值 -0.232V。 但是、从类似的开关电容器电荷泵技术中、请查看 LM27761。 它可以通过正电源电压在100mA 时调节-5V。  

    XTR305数据表显示了此电源要求。 如果 M2=高电平、XTR305在 CC 模式下运行。 如果 M1=M2 =低电平、则表示它在 CV 模式下运行。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经证实、XTR305确实需要双电源轨工作、但电源轨可能是非对称电源电压、例如+24V 和-5Vdc。

    我们有 LM7705低噪声负偏置发生器(电荷泵逆变器)、遗憾的是它只能调节为近似值 -0.232V。 但是、从类似的开关电容器电荷泵技术中、请查看 LM27761。 它可以通过正电源电压在100mA 时调节-5V。  

    XTR305数据表显示了此电源要求。 如果 M2=高电平、XTR305在 CC 模式下运行。 如果 M1=M2 =低电平、则表示它在 CV 模式下运行。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你人真是太好了。
    是的、我可能会混合使用 M1、M2、但这并不重要。
    我知道如何产生负电源电压、但这会占用 PCB 上的空间、我不想在项目中放置不必要的电路。
    我喜欢简单的东西。

    如果我还在其他项目中施加负电源电压、我们将其考虑在内。
    但您没有回答有关我的 XTR305方案的以下问题:
    1.我能否将引脚连接在一起:IMON 和 IANOUT? (与我的计划中一样)
    2.我是否可以在不更改电阻器 Rset 和 Rgain 值的情况下将我的电路用作 CC 和 CV 的通用电路?
    3.它是否会像这样工作?
    4、电阻器 Rset 和 Rgain 的值是多少、以获得 CC 和 CV 的0-1V 输入和监控电压?
    5.根据数据表中的图纸,我不知道连接到 Vref 的 Ros 电阻器的用途是什么? 它是否必须在那里?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    我不确定您是否致力于此设计、因此我没有研究您的问题。

    1.我能否将引脚连接在一起:IMON 和 IANOUT? (与我的计划中一样)


    2.我是否可以在不更改电阻器 Rset 和 Rgain 值的情况下将我的电路用作 CC 和 CV 的通用电路?

    您可以执行 CC 或 CV、但不能同时执行两者(如果您反馈电流、您将改变 V 和 R、反之亦然)。 如果您设置 Vref=0并且 Rox =开路、Vout 和 Iout 传输函数的行为将独立于 Vin/Rset。  

      

    3.它是否会像这样工作?  

    如图35所示。  

    4、电阻器 Rset 和 Rgain 的值是多少、以获得 CC 和 CV 的0-1V 输入和监控电压?

    RSET = 500欧姆是由 Iout 传递函数得出的。 Rgain = 10kOhm 源自 Vout 传递函数。


    5.根据数据表中的图纸,我不知道连接到 Vref 的 Ros 电阻器的用途是什么? 它是否必须在那里?

    它用于创建0-1V 以外的输入电压或其他输入选项。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 现在关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请回复重新打开。