This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:有关 i.MX8至双 LVDS 的帮助请求

Guru**** 2801435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914298/sn65dsi84-help-request-about-i-mx8-to-dual-lvds

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

尊敬的专家:

我的客户正在评估 SN65DSI84并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在尝试通过 TI 的 DSI-LVDS 桥 SN65DSI84将 i.MX8M Mini 的 mipi-DSI 输出转换为双路 LVDS、并将图像输出到 Innolux 的双路 LVDS 接口的 LCD (G156HCE-L01/1080p)。
但是、我遇到了麻烦、因为它不起作用。
如果您能给我一些建议、那会很有帮助。

・将 i.MX8系统与 SN65DSI84组合在一起是否会显示 LCD?
请告诉我调整程序。
(除了数据表外、所附的教程幻灯片、DSI 调谐器及其指南也已确认。)

e2e.ti.com/.../singletodual_5F00_0.pdf

-LCD 为 DE,HSync 和 VSync 被忽略。
在这种情况下、可以认为寄存器0x28和0x29中的 SYNC_DELAY 值不会影响操作吗?

・对于 SN65DSI84数据表 P21和 P22、
>要实现稳健耐用的低功耗实施、建议在每条视频线路上都切换到 LP 模式。
但是、使用 i.MX8M Mini 时、水平前沿似乎无法设置为 LP 模式。
我认为空白数据包可以正常工作、但它是否会影响操作?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    您是否已参考此常见问题解答 :https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/852871?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我们将与客户共享您发送的 URL。

    如果他们还有其他问题、我们会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    客户想知道 三个问题的答案。

    请给出建议。  

    --

    (1)将 i.MX8系统与 SN65DSI84组合在一起是否会显示 LCD
    请告诉我调整程序。
    (除了数据表外、所附的教程幻灯片、DSI 调谐器及其指南也已确认。)

    singletodual_0.pdf

    (2) LCD 为 DE、HSync 和 VSync 被忽略。
    在这种情况下、可以认为寄存器0x28和0x29中的 SYNC_DELAY 值不会影响操作吗?

    (3)对于 SN65DSI84 数据表 P21和 P22、
    >要实现稳健耐用的低功耗实施、建议在每条视频线路上都切换到 LP 模式。
    但是、使用 i.MX8M Mini 时、水平前沿似乎无法设置为 LP 模式。
    我认为空白数据包可以正常工作、但它是否会影响操作?

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    1.是的、客户已将 i.MX8系统与 SN65DSI84搭配使用。 我没有任何特定处理器的程序-您需要询问 NXP。

    不能、因为 DSI84仍然使用 SYNC 信号来生成输出。 请使用 DSI 调谐器生成的这些寄存器的默认设置。  

    3.每帧需要一次 LP 模式转换,但每行不需要一次-建议每行只执行一次。  

    请确保客户已验证了我提供的常见问题解答中的所有要点。  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    如果他们还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    我想 确认您的答案(3)。

    LP 模式转换、建议每行或每帧进行一次。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议每行执行一次、每帧执行一次。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的支持。

    我知道。

    我将与客户分享。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    如果他们仍有问题、请提供以下信息

    1.在 DSI 调谐器中输入设置并提供.dSI 文件(按 Ctrl+e 导出文件)

    DSI84的寄存器转储

    3.初始化序列的示波器屏幕截图,类似于常见问题解答

    4.显示面板的数据表

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、很抱歉耽误您的时间。

    我将确认客户的情况。

    如果他们需要更多支持、我将向您咨询 您的请求答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    您也可以让他们参考我刚才发布的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/918890 

    它提供了有关将器件配置为单 DSI 至双 LVDS 操作的分步指南。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的回复并更新问答

    我将与客户分享这些信息。

    很遗憾、我无法从客户处获得任何信息。

    那么、您能否关闭此主题。

    如果他们有其他问题、我将发布新主题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一