This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:寄存器读/写问题、所有寄存器的读常量 D97D

Guru**** 2756455 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917633/dp83867is-register-read-write-issue-read-constant-d97d-for-all-registers

器件型号:DP83867IS

我们已连接四个地址为0x00、0x03、0x0C 和0x0F 的 PHY。 除了地址0x0C 的 PHY 外、所有三个 PHY 都可以正常工作、为所有寄存器读出常量值 D97D。 甚至无法写入此 PHY 的任何寄存器。

它无法读取正确的型号、OUI 和版本号。 只有其 PHY 地址看起来是正确的、即0x0C。 请找到所附的快照。 对此有什么建议、会出什么问题? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khyati、

    附件似乎已损坏、我的末端看不到图像 至于地址为0x0C 的 PHY、您是否看到任何其他运行迹象? 连接、LED、CLKOUT 引脚的时钟输出?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢你的答复。

    对于地址为0x0C 的 PHY、它从 CLKOUT 引脚提供25MHz 时钟输出。 在我们的原理图中、我们没有连接任何 LED。 这是之前的附件。

    此致、

    Khyati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khyati、

    25MHz 时钟输出适用于 DP83867、但图像中的 OUI 不适用于 DP83867。 除了共享相同 MDIO-MDC 线路的4个 DP83867之外、是否还有其他 PHY? 您是否可以更改 PHY 地址自举电阻器以将 PHY 配置为0x0C 以外的地址?

    最后、您是否有同一电路板的多个副本、它们是否都显示了0x0C DP83867的相同问题?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、


    除了我提到的四个 PHY 之外、没有其他 PHY。
    我需要查看是否可以更改 PHY 地址自举电阻器。
    是的、我们有同一电路板的多个副本。 但是、这些电路板工作正常、读取正确的 OUI 以及预期的所有内容。

    谢谢、

    Khyati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khyati、

    您是否能够检查 PHY 自举电阻器是否可以更改? 在 DP83867IS 上、我们支持16 PHY 地址(0x0-0xF)。 您能否尝试读取其他 PHY 地址值以查看 PHY 是否绑定到其他某个值?

    此致

    Aniruddha