This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:无输入时的输出状态?

Guru**** 2766565 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913602/ds25br440-output-state-when-no-input

器件型号:DS25BR440
主题中讨论的其他器件:DS25BR400

当输入端出现信号丢失时、输出的状态是什么?

它们是否进入已知状态?

我看到/los 被置位。  但是、输出引脚呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    输出仍将处于活动状态。

    LOSn#和 PWDNn#引脚可连接在一起、以便在输入信号被移除时禁用输出。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另一个相关问题。  DS25BR400在数据表中指出、不应向器件输入施加直流偏置。  由于我有一个模块化系统、需要考虑一个或多个通道未连接、因此我需要确保输入保持在已知状态、这样我就不会最终出现浮动输入和更糟糕的切换输出 IO。

    考虑到有关直流偏置的评论、我是否无法在输入 P/N 对上施加上拉和下拉电阻以确保稳定的输入状态?  我计划将 VID = 200mV 左右的电压保持在接近但高于最小值的水平、并留有裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    对此有任何反馈吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    DS25BR400与低至直流的信号不兼容。  输入在内部进行电容耦合、因此外部电压偏置不会转换为器件并产生稳定的输出状态。

    此致、

    Lee