This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914Q-Q1:PCLK 频率能否在短时间内无效?

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913339/ds90ub914q-q1-could-pclk-frequency-be-invalid-for-a-short-moment

器件型号:DS90UB914Q-Q1

DS90UB914和913协同工作、914设置为由 PCLK 驱动。

调试时,我发现 PCLK 必须始终可用,否则与远程摄像机的 I2C 通信将会错误,但在配置摄像机时,PCLK 可能 暂时不可用,在 I2C 通信之前,软件检查是否传递和锁定信号?  

2) 2)一些摄像头模块可以设置几个 PCLK 速度、因此、如果像素数据使摄像头缓冲区填满、PCLK 可以更改为高频率以更快地发送像素数据、在这种情况下、913和914是否仍然稳定工作? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    当 PCLK 不可用时、串行器将使用内部振荡器建立链路。 最好在进行任何远程 I2C 通信之前验证锁定。

    只要 PCLK 在限制范围内、它应该能够改变 PCLK 速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho、您好!

    您对 Harry 的问题"  串行器将使用内部示波器建立链路"的回答让我有点困惑、Ser 913是否具有内部示波器?

    从数据表中可以看出、我对 Ser 913的理解是:它只有两种模式:PCLK 或外部振荡器、请更加具体和进一步了解"内部振荡器"?

    谢谢

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是913Q 有一个内部振荡器。 但是、正如我在上一篇文章中提到的、内部振荡器只能用于在913Q 和914Q 之间建立基本通信链路。 它不能用于发送视频。 要发送视频、您需要使用您提到的两种时钟模式之一。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    调试的问题是、当 PCLK 和外部振荡器不存在时、我们无法在913Q 和914Q 之间实现重新连接 I2C 通信。

    我还有其他问题

    使用  913Q 内部示波器时、FPD-Link 差分数据总线上的频率(数据速率)是多少?

    2.芯片对913Q/914Q 是否在芯片内部有端接电阻器(用于高速阻抗端接)?Ω

    在硬件设计中、当我们使用相对长(例如10米)的双绞线电缆进行 913Q 和914Q 之间的 FPD-Link 通信时、我们应该放置一个端接电阻器(100欧姆)  

    在913Q 和914Q 之间的电缆的每一侧?

    非常感谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    913A 内部振荡器频率在不同模式下有所不同、其范围为25MHz 至50MHz。

    这些 IC 在 RX 引脚上具有100欧姆差分端接、在 STP 模式下不需要额外的端接电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    当硬件启动时、PCLK 始终存在、因此与摄像头的 I2C 通信不会出现任何问题。 当我将摄像头配置为所需的模式后、PCLK 信号在帧之间变为无效、它会导致914Q 的锁定信号也不稳定、带锁定信号的 LED 挂钩开始闪烁。 您可以在图片上看到这一点、蓝色线是914的锁定信号、而黄色线是914侧的 PCLK 信号。

    现在、我认为 一种解决方案是使 PCLK 在帧之间有效。 我想知道是否还有其他解决方案来解决这个问题? 感谢你的帮助   

    PCLK 为12MHz、因为时间刻度设置为100ms、因此 PCLK 看起来运行频率非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我建议使用连续 PCLK。

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jiasho

    我更改了 PCLK 以使其始终可用、现在我可以控制远程摄像头并录制图像。 但记录的图像不正确。 在之前、 我们的程序用于控制本地摄像头、它工作正常并正确记录图像数据、现在在硬件中、我们在摄像头和控制器之间放置了913和914、 程序也可以控制摄像头、但图像不正确。 我不知道下一步要做什么来调试这个问题? 有什么建议吗?

    您的

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho、您好!

    我正在与 Harry Song 一起进行同一个项目。 在与他现在所问的相同的问题上、我附上了一个 PDF 文件、其中显示了我们系统的方框图、并尝试进一步解释我们遇到的问题。

    我们在91472的输出(D7-D0)处获得了错误的图像数据。 这是现在的问题。

    为了分析这个问题、我们使用示波器2通道来比较913Q 图像输入端和 9OH 输出端的图像数据 VSYNC、PCLK 和 D7)。 我们已经看到 D7是不同的、VSYNC 的延迟时间大约为700ns。 我们想知道、bw913/914之间的延迟时间是否长于示波器的显示采样能力、因此我们看到的是"显示框架外"波形。 但是 、无论如何、我们在914q 输出端获得的数据不正确(图像错误、我们确信摄像机工作正常)。

    我的两个问题:1. 从913Q 输入端到914Q 输出端的 possibl 最大数据处理时间(延迟)有多长、可能会超过700ns?

    2、FPD 链路差分信号的差分信号幅值应该是多少?

    Tome2e.ti.com/.../8081.default.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jiasho、您好!

     我应该已经说过、从913Q 输入端到914Q 输出端的 vsync 延迟时间是 7us、而不是0.7us。  

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    串行器延迟取决于 PCLK 和模式、并在数据表的第7.10节中指定、其中 T 是 PCLK 的周期。

    差分输出电压介于640和824mV 之间。

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持获奖者:

    我们仍在努力调试 DS913/914系统。 我们怀疑 FPD 链路上的差分信号(DOUT+/DOUT-)存在一些问题。 所附图像显示了示波器的屏幕截图

    差分信号波形(红色通道“M”,即通道1和通道2的减法,我们没有差分探针)。 系统根据 摄像头模块提供的 PCLK (12MHz)工作。(也附加了电路方框图)。 示波器为2.5GS/s、300MHz 带宽、Techtronix。 该波形的测试点在物理上靠近 PCB 上的 SER913 (从中产生~0.25")、PCB 布线具有100欧姆的特性滞回现象。

    我们停留在这个步骤:这个差分信号波形看起来很奇怪(我们检查接地是否正常)、Ser 913和 DES914之间的通信错误。

    这里的第一个问题是:什么问题可能会导致这样一个不可接受的波形? 示波器混叠? 接地?   芯片故障/损坏? (Ser 913仍可在某种程度上工作)。

    第二个问题:我们尝试使用板载外部示波器12MHz 作为 Ser913的振荡器源、而不是使用摄像头的 PCLK。 数据表上的一件事让我们感到困惑:我们更改了"模式电阻器"

     对于 Ser913到4.7K (EXT 振荡器模式)、但我们对寄存器0x35的用法感到困惑。  在 “外部模式振荡器模式”下设置“Rmode =4.7K”是否足以使 Ser913正常工作?

    0x35的用途是什么?

    非常感谢您的帮助。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否仍然看到锁不稳定性?  

    当您探测 FPD-Link 时、是否确定仅正向通道正在运行? 我建议仅在913输出未连接到914时测量它。 您一次可以探测一个通道(例如、仅探测 DOUT+与 GND)。

    寄存器0x35指示通过模式搭接选择的模式。 4.7K 应该足够了。  

    最棒的

    Jiashow