This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:接口软件重映射

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914944/sn75lvds83b-interface-sw-re-mapping

器件型号:SN75LVDS83B
主题中讨论的其他器件: AM5728

大家好、

我的客户意外地将 SN75LVDS83B 硬接线 至 AM5728的第一批电路板连接至 JEIDA-24、但其显示器仅支持 VESA-24。

是否有办法在 SW 中重新映射颜色? 对所有24个通道进行返工会导致它们一侧出现一些问题。

此致、Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    SN75LVDS83B 没有用于位映射调整的任何配置。 实际上、它根本没有任何 SW 或寄存器

    您可以咨询 AM5728软件团队吗? 我要将此主题移至另一个论坛

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    您使用什么软件进行显示输出? PDK RTOS 显示驱动程序还是 Linux 显示驱动程序?

    您当然可以破解发送到显示帧缓冲器的 RGB 格式、但您需要熟悉显示驱动程序才能实现这一目的。

    此致、
    斯坦利