This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:数据传输选通时序

Guru**** 2806305 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917676/tca6424a-data-transfer-strobe-timing

器件型号:TCA6424A

在 TCA6424A 上、图18中的方框图显示了进入 I/O 端口的写入脉冲和读取脉冲。  我正在尝试确定何时在数据传输周期中这些选通信号被置为有效、并且它们是否在每个数据传输周期中置为有效一次以对所有端口数据进行采样、或者 IO 端口内容是否在每个连续的 SCL 中使用多个写入/读取脉冲按顺序移出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于写入事务、这将在时序参数 t_pv 下进行、在图16中可以看到针对特定写入数据接收到上升 ACK 时钟脉冲(针对该特定字节、该端口的所有位)。

    对于一个读取事务、这将位于时序参数 t_ps 下、在此参数中、数据在 ACK 脉冲的上升时钟边沿上在所有端口上同时被采样。 (也是图16)

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此外,如果您可以澄清在未应用复位的情况下启动部件时对其初始化是否有任何不利影响,请进行说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您是否暗示复位为悬空? 还是以 Vcc 或其他某种电源轨为基准?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位线应拉至 Vcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bobby,你好,只是跟进了 根据我的反馈、复位线连接到 VCC、因此在上电时不会进行"复位"、这是否会导致器件初始化的任何不确定行为、直到通过 I2C 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bobby,你好,只是跟进了 根据我的反馈、复位线连接到 VCC、因此在上电时不会进行"复位"、这是否会导致器件初始化的任何不确定行为、直到通过 I2C 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    复位引脚通常连接到 VCC 电源轨。 当器件首次上电时、它确实会通过其上电电路接收复位脉冲、因此在上电时不应有任何不确定的行为。

    如果您发现器件在与默认状态不同的状态下加电存在某种问题、我建议仔细检查 Vcc 斜坡并确保其满足数据表第10节中设置的要求。

    -Bobby