This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:如何减少错误数量 DS280DF810

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918225/ds280df810-how-to-reduce-error-count-ds280df810

器件型号:DS280DF810

现在、我们使用 DS280DF810实现了 QFSP28的应用程序校验器性能。 但我们发现读取错误计数不稳定。  

我不确定如何在芯片上进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面显示了 PRBS 校验器启用通道寄存器写入例程。

    寄存      器值   掩码    注释

    0D         00          80          //打开解串器

    79          40          40          //设置 PRBS_chkr_en=1

    30          00          08          //设置 PRBS_en_DIG_clk=0

    30          08          08 08          //设置 PRBS_en_DIG_clk=1

    30          10          10          //强制重新加载 PRBS 校验器种子

    30          00          10          //撤消 PRBS 校验器种子的强制重新加载

    82          40          40          //重置 PRBS 计数器

    82          00          40          //取消复位 PRBS 计数器

    01                                        //读取 PRBS 状态

    01                                        //读取 PRBS 状态

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 罗德里戈·纳塔尔

    我有一个问题、您是否知道如何读取芯片上的错误计数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅下面的内容。

    读取 PRBS 校验器错误计数

     

    假设 PRBS 校验器已启用、则读取 PRBS 校验器错误计数。

    表。 寄存器写入以读取 PRBS 校验器错误计数

     

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    82.

    80

    80

    冻结当前错误计数器

    2.

    通道

    主机 IRQ

    83.

     

     

    REG_0x83[2:0]=

    PRBS_ERR_cnt[10:8]

    3.

    通道

    主机 IRQ

    84

     

     

    REG_0x84[7:0]=

    PRBS_ERR_cnt[7:0]

    4.

    总误差计数=((REG_0x83和0x03)<< 8)| REG_0x84

    5.

    通道

    写入

    82.

    00

    80

    取消冻结 PRBS 错误计数器