This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:强制链路正常位有效。 为什么?

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914583/dp83867cr-force-link-good-bit-was-asserted-why

器件型号:DP83867CR

Reg10.10、强制链路正常位、在上电后被置为有效。
但我不明白原因。
有什么可能性吗?
电路板自举(RX_CTRL)配置 禁用自动协商。
此设置会影响强制链路正常位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享以下内容:

    1. rx_ctrl 的自举设置。 上拉和下拉电阻值是多少。

    2.写入后该位是否被清除:  

    a. REG<0x001F>=4000。

    3.您是否在加电后将任何配置写入 PHY,然后查看该位?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    感谢你的答复。

     1、RH 为2.49K。 RL 为开路。

     加电后、reg10为0x5448

       我在 reg0x1f 中写入0x4000、然后再次读取 reg10

      但值为0x5448。 不变

     3、不确定、但我认为不是。

      Linux 已启动、但没有设备驱动程序。

    是否有 adviec?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用1Gbps 模式? 如果是、则我在设置表5下看到应该一直启用 AutoNeg、因此您的 Rx_Cntrl 设置可能无效。

    我仍然需要听到有关强制链路正常位和自动重置禁用之间的链接的信息、但设置此位后、您是否看到任何功能问题?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikram、
    我很抱歉,我们的组织不足。
    我本应该更准确地告诉您。
    >设置此位时是否会出现任何功能问题?
    是的、我在连接时遇到问题。
    条件
     自举引脚 RX_DV/RX_CTRL:模式4 (自动禁用=1)
     操作系统:Linux
     设备驱动程序:无
    我所做的就是:
    1) 1)上电后、连接以太网电缆并清除 DP83867的复位
     reg0x0为0x0140 (自动自我禁用)
     reg0x10为0x5448 (强制链路正常为高电平)
     未链接
    2) 2)将0x1140写入 reg0x0 (自动启用)
     reg0x0为1140
     reg0x10为0x5448
     未链接
    3) 3)将0x5048写入 reg0x10 (强制链路状态良好为低电平)
     已链接!
    然后、我的问题是三个。
    一种是、您认为上述过程是连接的正确方式吗?
    其次、您是否有任何想法、因为"强制链路正常"位很高?
    第三、您是否有任何信息说明为何修改了数据表并添加了注意事项声明
    “使用千兆位以太网时,AutoNeg Disable 应该始终设置为0”?
    此致、
    Koike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koike、

    如果目标模式为1Gbps、我们建议在通用应用中为此使用强制模式(而不是自动协商)。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    我找到了 DP83867的器件驱动程序、源代码为
    /*复位后 FORCE_LINK_Good 位置位。 尽管
     *应取消设置默认值。 禁用 FORCE_LINK_Good
     *使 phy 正常工作。 *
    因此、可能必须在复位 PHY 器件后禁用它。
    但数据表对此没有任何说明。

    Rerads、Koike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koike、

    很抱歉,我在之前的答覆中输入了错误,以下是正确的说法:

    如果所需的模式为1Gbps、我们"不建议"为此使用强制模式("仅"自动协商)用于通用应用。

    --

    此致、

    Vikram