This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8333:LM8333上的 PWM

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917909/lm8333-pwm-on-lm8333

器件型号:LM8333

您好、是否可以将 PWM 输出用作音频发生器来驱动发声器?

问题是音调的变化速度有多快。  

我现在使用 的是 MAX7349AEG+、它具有发声器驱动器、但在 NRND 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据第8页、您可以设置的最快 PWM 频率为500Hz (在 T_Hi =T_Lo =1xtc=~1ms 时)。

    我不熟悉音频发生器/发声器电路、但似乎500Hz 只能为您提供低频噪声。 我不确定这是否足以满足您的应用需求。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没有理解、但理解。 此零件将不起作用。 Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没有理解、但理解。 此部分对我无效。 Patrick