This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:如何设置透明的10GBASE-KR

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918324/sn65lvcp114-how-to-set-the-10gbase-kr-with-ability-to-transparency

器件型号:SN65LVCP114

你(们)好  

我们可以在 SN65LVCP114 DS 中看到以下注释

"支持10GBASE-KR 应用、能够提高链路协商的透明度"

客户正在将 SN65LVCP114用于 KR 多路复用器、因此需要设置 10GBASE-KR、使其具有透明度

问题

1.如何设置 10GBASE-KR 应用程序、使其能够透明地进行链路协商

2.透明度是否意味着无增益?  我们只需要 KR 多路复用器的旁路模式。

3如果不是、如何为 KR 多路复用器设置旁路模式

谢谢/YH.Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YH、

    SN65LVCP114是一款线性器件。 线性响应允许模拟信号信息通过 LVCP114、这使得10G-KR 接收器能够处理波形并对链路进行训练、就像 LVCP114在传输通道中不存在一样。

    2.透明性意味着 SN65LVCP114是一款线性的协议无关型器件。  它为输入信号的高频分量提供增益、以补偿10G-KR 通道内的一些传输损耗。  理想情况下、此类线性器件对系统组件完全不可见。  唯一的影响是接收器"看到"一个更短、损耗更小的通道来进行链路训练。

    3.见上文。  该数据表针对配置 SN65LVCP114提供了多种建议。  通常、我建议将 CTLE 或 EQ 设置为低于预期的最佳值。  这为10G-KR 接收器提供了更多用于训练和优化链路的选项。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速响应和详细解释。

    我提出这一问题是因为

    如果终端设备直接连接到彼此、这意味着它们之间没有 SN65LVCP114、则效果良好(KR 链路打开)

    但 它们之间有 SN65LVCP114、不起作用(没有连接 KR)

    因此、我认为 如果 SN65LVCP114可以设置无 EQ 增益(0dB)、它可以很好地工作

    SN65LVCP114可以支持无 EQ 增益(0dB)和无 CTLE?

    如果没有、您能否推荐其他支持无 EQ 增益(0dB)的器件

    谢谢/YH.Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YH、

    感谢您提供有关该情况的更多信息。 它可以支持低均衡和增益。

    如何配置 SN65LVCP114?

    终端器件和 SN65LVCP114之间的通道损耗大约是多少?

    谢谢、此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 Lee

    请参阅随附的文件  

    这似乎是多路复用器到 Quamran 信号的问题。

    我们还不知道原因。

    有关配置、请参阅随附的原理图、

    谢谢/YH.Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否对此进行更新/评论?

    谢谢/YH.Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YH、

    很抱歉耽误你的时间。  我看不到所附的原理图。  请重新发送。

    请突出显示示波器波形测量位置。

    谢谢、此致、

    Lee